This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:USB 断开连接时配置丢失

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ76942EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959335/bq27426-configuration-lost-when-usb-is-disconnected

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ76942EVM

大家好、

如果我断开 USB 连接、 配置是否会丢失? 这是正常的吗? 谢谢。

此致、

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    这是一个基于 ROM 的监测计、只要监测计断电、加电时默认值将从 ROM 上载到 RAM。 MCU 需要在初始化时使用 Qmax、Ra、设计容量和其他配置对监测计进行重新编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答!

    但是、我没有移走电池、我只是断开了 USB 以进行通信、它是否还需要重新配置?

    此致、

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    在这种情况下、只要电池连接保持正常、就不需要再次进行配置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。

    但是、当我们的客户在使用 BQ27426时断开 USB 电缆时、配置会丢失。   断开 BQ76942EVM 的 USB 电缆后、我也丢失了配置、您能不能帮助分析这种情况是如何发生的? 谢谢~

    此致、

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    提到 USB 时、您是否意味着在 EVM 的负载/充电器端子上连接5V+电源? 如果 BAT 引脚暂时断开、监测计将丢失 RAM 数据、您能否在断开电源时监测 BAT 引脚? 只要连接电池、监测计就应由 BAT 供电、而不是擦除配置。

    此致、

    Wyatt Keller