This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:CSD17308Q3's 数据表显示 Vgs (最大值)为+10/-8V、EVM 的 ACFET 和 HIDRV 引脚的输出电压超过15V。

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17308Q3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908960/bq40z60evm-578-csd17308q3-s-datasheet-says-vgs-max-is-10--8v-and-the-output-voltage-of-acfet-and-hidrv-pins-of-evm-is-more-than-15v

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:CSD17308Q3

我对 TI 设计团队选择的组件感到困惑。  CSD17308Q3的数据表显示 Vgs (最大值)为+10/-8V、EVM 的 ACFET 和 HIDRV 引脚的输出电压超过15V。 是否可以在我们的设计中使用 CSD17308Q3 (Q8、Q5、Q9)? 。 我们看到此组件出现了很多系统故障(尤其是 EVM 的 Q8)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 FET 的 Vgs 与输出电压的关系。 Vgs 电压由 REGN 驱动、最大电压规格为6.3V。 请参阅数据表第16页的第7.39节。 您是否了解过您正在使用的交流适配器或 PCB 布局、因为栅极驱动布线的寄生效应不会增加噪声和下降时间、从而导致击穿电流?

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq40z60.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "栅极电压(HiDRV)高于 CSD17308Q3 (Q8)的最大额定值、因此可能会导致 MOSFET 故障"我们在分析以下问题后至此点。

    最初、我们发现 EVM 中没有充电。  

    调试硬件后、我们发现是由于 Q8 MOSFET 停止工作、IC 的所有电压(HIDRV、LODRV、ACFET)看起来都不错。 我们浏览了 CSD17308Q3的数据表、其中提到的最大栅极电压为+10V/-8V。  

    更换 Q8 MOSFET 后、它再次开始工作。  

    4、几天后,这个周期重复了几次。

    在今天的测试中、我们检查了 REGN 输出、 D3的阳极端为6.1V 我们已经了解了交流适配器的一切看起来都正常。  

    注意: 所有这些都是通过从 TI 商店购买的 BQ40Z60-EVM 实现的。  

    此致、

    Ravikumar G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikumar、您好!

    您的声称是 FET 的 Vgs 被违反、我解释说这不是事实。 正如我提到过的、由于 PCB 上的寄生效应、它最有可能击穿电流。  

    发送我的地址、我将向您发送替换 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    感谢您的回答。 我在私人邮件功能的帮助下共享了我的地址。 请做必要的事。

    此致、

    Ravikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikumar、您好!

    EVM 已发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    非常感谢。

    此致、

    Ravikumar G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    如果您 能与我们分享跟踪详情、我将不胜感激。

    谢谢、

    此致、

    Ravikumar G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://texasinstruments.narvar.com/tracking/texasinstruments/fedex?tracking_numbers=393321693473&locale=en_US

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    我收到了 EVM。 非常感谢您帮助我们应对  气候变化和改善能源获取的旅程。 一旦我们的产品公开、我会通知您。

    此致、

    Ravikumar G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikumar、您好!

    很高兴您获得了 EVM。 希望这些功能能为您带来更好的效果。 如果需要其他支持、请关闭此帖子并创建新帖子。