This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:电路板设计;低纹波优化

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961175/tps51397a-board-design-optimization-for-low-ripple

器件型号:TPS51397A

您好!

我从客户那里得到了几个问题:

1) 1) 是否可以强制 TPS51397A 处于连续导通模式?

目标是即使输出电流较低、也具有低纹波。 对于其他直流/直流转换器、当直流/直流转换器在连续导通和不连续导通模式之间的边界处工作时、可能会出现噪声问题。

 2) 2) BSP 引脚上的电阻器 R1的作用是什么? 请参阅数据表中的示例:

 

添加0r 电阻器会引入寄生电感、因此为什么电容器和引脚之间不直接连接?

3) 3) 我是否必须添加 R3和 C11来提高直流/直流稳定性?

 

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,我们已经通过电子邮件讨论过这一点、现在我们来结束这个主题。

    裕昌