This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611OLEVM-203:UCC27611

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961335/ucc27611olevm-203-ucc27611

器件型号:UCC27611OLEVM-203
主题中讨论的其他器件:UCC27611

驱动器是否可用于驱动全桥配置上的顶部 eGaN。 输入 PWM 信号通过脉冲互感器与地隔离、然后馈送到 eGaN 驱动器的输入端。

隔离式或展位带电源将为驾驶员供电。

我在全桥配置中使用 LTSPICE 仿真驱动器、但没有成功。 是否有原因无法对电路进行仿真?

连接到电路接地的底部 eGaN 晶体管和驱动器没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    UCC27611和其他低侧驱动器模型将不支持 GND 不以0V 为基准的浮动条件。  

    该模型旨在用作简单的低侧驱动器、根据您的描述、您似乎打算将 IC 用作电流升压器来驱动高侧栅极。

    对于此类应用、我可能会推荐我们 具有足够驱动电流的电桥系列、以便对高侧和低侧栅极进行脉冲并减小解决方案尺寸。  

    此致、

    -Mamadou