This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:VOSNS 端子开路/短路

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960969/ucc28056-vosns-terminal-open-short-circuit

器件型号:UCC28056

它可能关注的对象

我使用的是 UCC28056A。

当 VOSNS 端子处于以下状态时、输出电压会发生什么变化?

VOSNS 端子断开时为① Ω。

②当 VOSNS 端子与 ZCD/CD 端子短路时。

VOSNS 端子对 GND 短路时为③ Ω。

是否有保护这些功能?

UCC28056A 是否会因为没有 OVP2保护而损坏输出电解电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在此感谢您关注 TI。 我很乐意将您的请求发送给相应的专家以提供支持。 请最迟在星期四结束前收到回复。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seto、

    对于短接至 GND 的 Vosense、PFC 输出电压将增加、这可能导致输出电解电容器电压超过电压降额。

    对于 Vosense 开路引脚和短接至 ZCD/CS、它应与短接至 GND 相同。

    如果不添加外部 OVP2、则无法保护电解电容器。

    希望这一点很清楚。