This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:需要支持

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961105/ucc2894-support-needed

器件型号:UCC2894

大家好、


我收到了使用 UCC2894的客户提出的以下问题、并在现场遇到了一些问题。 您能帮助回答他们的以下问题吗?

  1. 嵌入在控制器中的任何内部 OTP? 这可能导致控制器关断或无脉冲。
  2. 其他可能导致控制器无脉冲的情况、例如轻负载和瞬态期间的脉冲跳跃?
  3. 对该控制器执行的任何 PCN 都可能影响脉冲跳跃特性?
  4. 您是否建议了具有较高温度额定值的直接等效产品?

谢谢!  

BR、
Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 嵌入在控制器中的任何内部 OTP? 这可能导致控制器关断或无脉冲。
      1.  [Hong Huang]不会
    2. 其他可能导致控制器无脉冲的情况、例如轻负载和瞬态期间的脉冲跳跃?
      1. [Hong Huang]脉冲跳跃发生在 FB 电压较低(约为1.25V)时、请参阅数据表的第10页
    3. 对该控制器执行的任何 PCN 都可能影响脉冲跳跃特性?
      1. [Hong Huang]不、此功能没有 PCN
    4. 您是否建议了具有较高温度额定值的直接等效产品?
      1. [Hong Huang]不会