This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于充电电压的调整

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961150/bq24171-about-adjustment-of-charging-voltage

器件型号:BQ24171

您好!

客户使用2节电池。
完整充电电压为8.36V。
他们希望将此充电电压设置为较低的电压。
目标值为7.524V (8.36V * 90%)。

我认为可以通过调整 FB 电阻器在低电压下充电。

将充电电压设置为低电压是否存在问题?
它会影响 BQ 的充电曲线和其他规格吗?
请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    将充电电压设置为低电压是否存在问题?

    一般而言、这会降低电池的长期应力。 代价是您不会将电池充满电、因此会损失一些运行时间。


    它会影响 BQ 的充电曲线和其他规格吗?


    是的。 充电曲线上的所有转换都取决于 FB 上的电压。 为了达到您所需的充电调节电压、其他阈值也会受到影响。

    此致、

    Ricardo