This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电和放电控制简介

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961146/bq24171-about-charge-and-discharge-control

器件型号:BQ24171

您好!

让我谈谈如何使用外部信号停止充电和停止放电。
客户希望在应用中使用 MCU 将无电池模式与正常模式分开。

1.μ A
我从以下 E2E 中学到、可以使用外部信号来控制 ISET 引脚以停止充电。
是否有用于控制 ISET 的电路示例?
此外、还有其他方法可以停止使用外部信号进行充电吗?
参考 URL:
e2e.ti.com/.../2444830

2.μ A
客户希望创建一种停止使用外部引脚充电和放电的模式。
是否有建议的电路示例来停止放电?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    是否 有用于控制 ISET 的电路示例?


    要禁用充电、只需添加一个与 ISET 网络底部电阻器并联的 MOSFET。 当该 MOSFET 导通时、ISET 短接至 GND、充电被禁用。 当这个 MOSFET 关闭时、ISET 被设定为适当的电流设置。

    此外、还有其他方法可以停止使用外部信号进行充电吗?


    或者、您也可以在 SRN 和电池之间串联一个 MOSFET、并使用它来断开电池与充电器的连接。  

    是否有建议的电路示例来停止放电?

    您对此有何看法?

    此致、

    Ricardo