This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:在短暂中断后快速重新启动能量收集过程

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS3839, TPS3831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961330/bq25570-quickly-restart-the-energy-harvesting-process-after-a-short-interruption

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: TPS3839TPS3831

大家好、

你好。

我们的客户正在进行一项设计、其中 BQ25570由 NFC 设备的能量收集输出供电、为3.2V LiFePO4电池充电。 此应用使得 RFID 场可以中断几秒钟(5-20)。 NFC 器件需要一个100uF 的相当大的"负载"电容器(EVM 上的 C8)、以实现可靠运行。 VIN_DC (OC)为3.5V 和 VREF_SAMP 2、8V。

他们面临的问题是、在中断的 RFID 字段再次恢复后、可以用低于正常3.5V 的 OC 电压更新 VREF_SAMP (16s 周期)、从而使 BQ25570保持相应的较低负载( 80%的 VIN)(例如1.5V) 持续16秒周期、直到 OC 电压再次达到3.5V。 NFC 设备不能在远低于2.5V 的负载下运行、并且必须对 RFID 场进行循环以使 NFC 设备恢复运行。 幸运的是、VIN 最终将达到其最大值、设计工作正常、但延迟对整个应用具有重大影响。

是否有办法禁用 BQ25570、直到输入电压再次稳定? 由于输入电容为100uF、BQ25570在充电过程中能够承受的时间过长、而且在 RFID 场消失后不会立即停止运行。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    VSTOR 大于1.9V (即充电器已退出冷启动)且 VIN_DC 已施加电压后、没有方法每16秒停止 MPPT。  他们是否可以使用 TPS3839或 TPS3831等低 Iq SVS 来监控 VIN_DC、然后打开 PFET (借助 NFET 对 SVS 信号进行反相)、将电池板电压施加到 VIN_DC?  如果您不需要来自 SVS 的精度或没有用于 SVS 的可用 IQ、您可能会找到一个 Vgs 接近3.5V 的 PFET。

    下面是应用手册的链接、该链接解释了如何更改外部 MPP 电阻器大小以解决256ms 测量周期内每16s 的电池板滞后问题。  这不是您在上面解释的问题。  由于输入电容器现在为100uF、因此应用该电容器可能有助于初始化、但在源最终稳定后将 MPPT 设置得太高。  换句话说、这个概念假定 MPPT 稳定时间长于256ms、但不长于16s、正如你在上面所说的那样。

    此致、

    Jeff