主题中讨论的其他器件:TPS54240
固定5V 升压转换器(TPS613222A)用于 为需要最小450mA 输入电流的线性电池充电器供电。 升压转换 器的输入电压为4V、来自具有3A 最大输出电流的降压转换器(TPS54240)。 为了创建升压转换器的原理图、 使用了 Webench 电源设计器(不用于布局)。 我们使用了两个缓冲器来降低噪声、一个在二极管(主缓冲器)上、另一个在 SW 节点和 GND 引脚之间是可选的。 在六层电路板上实现的布局也符合元件数据表的规格和建议、尤其是在最大限度地减少和优化关键电流路径环路方面。
5V 升压转换器按预期工作、具有外部肖特基二极管的组件也可提供预期的最小电流;但是、我们遇到了 EMC 问题、因为升压转换器会发出1.5GHz 范围内的高频开关噪声。 这已降低了 GNSS (1575.42MHz)和 TPMS (433MHz)接收器(位于两个不同频带)的灵敏度。 这些功能是内部组装的一部分、当升压转换器被相应的输出负载激活时、它们的灵敏度会显著降低。
那么、我们想知道、在这里应该采取哪些其他措施来最大限度地降低辐射 EMI?
感谢您的支持。