This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:LM73606-Q1电路审查请求。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960710/lm73606-q1-lm73606-q1-circuit-review-request

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件: LM73606

您好、TI 专家。

一家客户公司使用 LM73606-Q1构建了一个电路、我对此有一些问题。

输入:5V、输出4V

(问题)

Fsw:使用500kHz (Fsw 是否合适?)

2.施加到电路上的功率电感器是否合适?

3.施加到电路上的输入电容/输出电容是否合适?

4.是否要添加或修改任何其他部件?

请确认并回复。

如果您有任何疑问、请告诉我们。   谢谢你。

e2e.ti.com/.../0804.LM73606_2D00_Q1-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、500kHz 频率是可以的。  

    2) 2)是的、功率电感器正常

    3) 3)是的、输入电容器是合适的。 输出电容器也是合适的

    4) 4)我仔细检查、对于6V 输入、您应该能够在6A 时提供5V 输出。  请查看下面数据表上的图60

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    功率电感器说好的、

    如果您使用数据表中的电感器计算公式进行计算、

    它大约为0.9uH~2.7uH。

    (问题)

    如上所述、即使您应用4.7uH、也请仔细检查并确认没有问题。

    2.如果您看一下数据表、就会发现有一个内容与在 VIN 引脚上添加大容量电容器相关。 有必要吗?

    如果应用、是否有适当的容量值?

    可能达到100uF 或更低的容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、


    没问题。 我认为4.7uH 的值应该可以。  

    该评估模块使用6.8uH  

    电感器值之所以较小、是因为您的设计的 VIN 和 VOUT 值彼此非常接近。 如果将 VIN 设置为8V、则电感器值将变大。 这取决于您的标称 VIN 是多少。  

    EVM 设计应在低至6V 的电压下工作。  

    如果您使用2.7uH 或更低电压、我可以看到的一个好处是 DCR 较低、因此可以提高效率。  

    大容量电容器是在 VIN 电源有一条长电缆的情况下使用的、如果热插拔电线、该长电缆可能会在 VIN 上产生电感和尖峰。  

    该大容量电容器的用途是对长电缆导致的 LC 振铃进行 ESR 阻尼。 低于100uF 的值应该是可以的。  

    谢谢

    -Arief