This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:烧毁问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961316/bq77915-burnout-issue

器件型号:BQ77915

大家好、我们已经测试了一个运行正常的10S BQ7791501板、并在连接了10S 电池的情况下留出了空间、无需连接充电器或负载。

4-5天后、我们在电池连接器附近发现了部分电路板烧接。

我们使用的是 Rini=47E (1206封装)& Cin=0.1uF (0603封装)。

是否存在烧毁的可能原因??

电池平衡已启用、但充电器未连接。

记录了烧毁后的所有单独电池电压、大约为3.77V (+-20mV)、但一节电池的电压为3.68V (可能是烧毁时短路造成的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    看起来电路板烧坏了。 不幸的是,要确定造成这一问题的原因并不容易。 BQ77915监控电池电压、电流和温度、并可用于控制 FET 以保护系统。 如果未连接充电器或负载、则似乎电路板上的其他东西必须短路以造成这种类型的损坏。

    此致、

    Matt