This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:充电器 IC 建议

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ24072, BQ24232, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961158/bq25619e-charger-ic-suggestion

器件型号:BQ25619E
主题中讨论的其他器件:BQ25619bq24072BQ24232BQ24250

大家好、

客户正在寻找具有接口 I2C、WQFN 封装、 NTC 监控器、 电源路径开关节点的单节电池充电器 IC 、以便为单节+3.7V/600mAh 电池提供系统负载。

我建议 使用 BQ25619、但客户不喜欢计时器功能。

您能否为客户推荐不带计时器的合适解决方案?  

  

非常感谢

Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您所指的是哪个计时器、安全计时器?   我们 的几乎所有充电器都具有不能禁用的安全计时器。  客户的其他要求是什么:

    最大输入电压?

    D+/D-检测?

    最大充电电流?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈!

    客户担心定时器不可取、用户可能会在充电时间结束时看到电池电量不足...

    那么  、我们的几乎所有充电器都具有不能禁用的安全计时器、对吧?

    最大输入电压为5V。

    最大充电电流为600mA。

    D+/D-检测? 否

    您能为 客户推荐合适的解决方案吗?  

    谢谢  

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    对于如此低的充电电流和5V 输入、我建议使用基于线性稳压器的充电器、而不是基于降压开关模式的充电器、例如 bq24072系列。  它有一个 TMR 引脚、允许您禁用 TMR。  如果您的客户可以接受500mA 充电电流、BQ24232是 bq24072 1.5A 系列的500mA 版本。

    BQ24250是主机控制的降压开关模式充电器、允许主机禁用安全计时器。  

    此致、

    Jeff