This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100处于反向电流阻断状态

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961303/lm66100-lm66100-in-reverse-current-blocking

器件型号:LM66100

一个问题、使用  RCB 中的 LM66100、

假设 Vin 是纽扣电池、Vout 连接到 CC2652等无线 MCU1、该 MCU 读取传感器数据并将其传输到另一个无线 MCU2。

我希望电池断开连接时、ST 引脚会将该信息提供给 MCU1 (中断)、并且 MCU1有时间在 MCU1上电掉电之前与 MCU2进行通信("功率损耗")。

我能否使用上面的电路来实现这一点。 (CL 电容器220uf)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请重新上传照片? 未显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Celso、

    谢谢  

    我的同事 Shreyas 对您在 ST 上的问题有一个回答:  

    [引述]
    您的图片未正确上传、因此我无法对其进行准确评论。 请注意、LM66100的工作原理是始终将 Vin 电压与 CE 电压进行比较。 在 CE 电压上升到高于 Vin 电压之前、ST 将保持浮动。

    因此、在系统中、除非触发关断、否则 ST 不会拉低、这可能导致与预期不同的行为。

    [/报价]

    如果您对此主题有任何其他疑问、请告知我们。  

    最好

    Dimitri