This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:不建议将 DT 保持悬空。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955865/ucc21520-q1-it-is-not-recommended-to-leave-dt-floating

器件型号:UCC21520-Q1

您好、TI 团队

我的客户希望确切地知道当他们悬空 DT 引脚时会发生什么情况。

过去数据表中 DT 引脚的说明如下所示。

“保持 DT 打开将死区时间设置为<15ns。”

(修订版 B)

请告诉我 DT 引脚为什么不应该悬空、到底会发生什么情况?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我们不建议使 DT 引脚悬空的原因是中的高压噪声耦合会干扰死区时间、从而导致驱动器出现意外行为。

    如果不需要、最好将 DT 连接到 VCCI (允许输出重叠)。

    或者在 DT 和 GND 之间放置一个500Ω- 500kΩ Ω 电阻器(RDT)、该电阻器将调整 DT (单位 ns)= 10 x RDT (单位 kΩ)。 请在尽可能靠近引脚的位置放置一个2.2nF 电容器与该电阻器并联、以实现更好的抗噪性能。  

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian - San

    感谢您的回答。

    >可能导致驱动程序出现意外行为。

    这是否意味着死区时间将为15ns 或更长,或者不会指定死区时间?

    此外、这并不意味着无论输入(INx)如何、输出(OUTX)都会波动 H 或 L。

    您是否同意此认可?
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    将 DT 引脚悬空将导致器件设置为最小 DT、约10ns。

    不建议这样做、因为处于悬空状态的 DT 引脚会导致 DT 电路意外触发、从而导致输出在一段时间内毛刺脉冲低电平。 实际死区时间窗口不会有太大变化。   

    此致、

    Krystian Plaskota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian - San

    感谢您的回答。

    我知道。

    我回答了我的客户。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    您绝对会受到欢迎! 如果您将来有任何疑问、敬请告知我们!

    此致、

    Krystian