This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:负电压轨未调节&I2C 读取问题

Guru**** 2636695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S, TPS65135, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959500/tps65132-negative-voltage-rail-not-regulating-i2c-read-issues

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件: TPS65135

您好!

我们正在使用 TPS65132W (80mA/80mA 功能)、遇到与此 E2E 帖子相同的问题 、即负电压轨不会调节、所有 EEPROM 寄存器读取全零0x00。  但是、在启动后卸载负电源轨后、它会进行适当调节。

POST 中的建议是更改为器件“快速”启动时间(TPS65132A、TPS65132A0、TPS65132B、TPS65132B0)。
我的问题是:

  • 我们是否可以改为使用 TPS65132S、因为它被列为具有150mA/80mA Iout_max、而对于该系列中的其他器件、则为80mA/80mA 和80mA/40mA?
  • 在启动和正常运行期间,“S”器件增加的 Iout_max 是否会增加正负电源轨电流能力?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的发帖。 正如我在另一个线程中提到的、这些低软启动电流限制的实现方式为降低输入电源的浪涌电流提供了一个选项。 这些器件用于的许多显示电源应用最初都处于低功耗状态、因此在这些应用中、较低的软启动电流/较长的斜升时间不是问题。

    该系列中的以下器件具有更高的软启动电流限制:TPS65132A、TPS65132A0、TPS65132B、TPS65132B0和 TPS65132B5。 该系列中的所有其他器件、包括 TPS65132Sx、都实现了较低的软启动电流限制。

    为了回答您的另一个问题、无论 VNEG 轨的模式如何(低电流、中等电流或高电流)、VPOS 轨都能始终支持高达200mA 的电流。 请参阅下面的数据表摘录。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TPS65135器件会怎么样?

    数据表中的电流限制并不完全明确、但在原理图第1页的+5V 上显示了+80mA、-5V 上显示了-80mA。  开关电流限制为0.9Amin、但不确定它如何转换为-5.4V 的负电压电流能力。  该器件的拓扑被称为降压/升压。

    这是否能够在启动期间支持高于负电源轨上 TPS65132的电流?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我查看了 TPS65135数据表、在负电源上看不到与 TPS65132W 相同的软启动电流限制。 因此、该器件应能够在启动期间提供更高的电流。 唯一的限制是开关电流限制、它的电流限制足够高、能够轻松支持至少100mA 的负载、而不会出现任何问题。

    此致、

    辽卡特