This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:我们如何了解卷带上标签上的 ROM 版本?

Guru**** 2310610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQ40Z50, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909169/bq28z610-how-can-we-understand-which-is-the-rom-version-from-the-label-on-the-reel

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO

您好!

最近、我们的外包商遇到了一个大问题:我们要求组装一批电路板、并向他提供器件型号列表(原始器件型号、数据表中所述的整个代码) 、然后他组装了电路板。

稍后、我们使用由0.20 ROM 版本生成的.srec 文件刷写了所有电路板。

嗯、所有批次都不起作用、后来我发现 BQ28Z610的 ROM 版本是0.16。

卷盘上的 PN 与 BQ28Z610DRZR 完全相同.... 我不知道的其他字词,似乎没有人提到 ROM 版本……

已将标签图片附加到卷带上。

为了避免将来发生类似的远程事件、我如何向买家告知 ROM 版本? 这是一种从卷带标签中了解该信息的方法吗?

谢谢

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Maurizio、

    我假设您所说的 v0.16和 v0.20实际上是固件版本、对吧?  

    如果您使用的是 bq28z610 (而不是 bq28z610-R1)、则两个版本的固件都应该可以工作。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您似乎是唯一一个查看此论坛的人:)

    我所说的是相同 BQ28Z610DRZR 的0.16和0.20 (我确认它不是-R1版本!)

    0.16 ROM 版本缺少几个参数、这些参数是通过0.17引入的、后来改进为0.20:0.20是我们自开始制造电池板以来一直使用的 ROM 版本

    当前的.srec golden 文件基于0.20版本、具有适用于电池类型、容量和配置的正确参数、并在学习周期结束后提供。

    自去年中期起、我们在制造批次中使用的.srec 是相同的。

    现在、我们的供应商购买了 BQ28Z610DRZR、我们在组装电路板批次后发现 BQ 具有0.16 ROM 版本。

    0.16无法更新为0.17或0.20版本,我想硬件也与后续版本不同,同样-R1与 NOT -R1不同....

    我可以根据0.16准备.srec、但我们使用的一些基本保护在该版本中未实现! Ergo 我们正在更换所有 IC:您可以想象我们所遭受的浪费钱......

    现在、以上都说过、我如何通过在卷带上读取标签来了解 ROM 版本? 这就是问题。。

    有人知道吗?  

    我试图向支持团队提问、但他们的回答与笑话更相似、而不是严肃的回答:"我不知道、请再次打开一个新问题、可能是您更幸运、比我更熟练的人得到了问题..."!

    欢迎任何帮助  

    Maurizio

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     按照以下说明操作、告诉我们器件报告的内容

    1.进入 bqStudio 中的 Advanced Comm I2C 屏幕
    2.通过向寄存器0x00发送0x00 0F 将器件置于 ROM 模式。
    3.将通信切换到 SMBus 并重新启动 bqStudio,然后选择使用  SMBus 的 bq40z50等器件。
    4.进入高级命令 SMB 屏幕并读取 Word 0xD。 (此函数应返回 ROM 版本)。
    5、告诉我们结果。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复为0xFFFF、请看图片。

    这就是 bqStudio 启动时的情况:

    但是、ROM 版本是否在标签中的某个位置写入卷带?

    现在我想知道哪个版本,我希望避免将来出现类似的问题..... 非常感谢您的帮助!

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    已在 AdvCom 直接发送的命令中附上答复。

    我相信你能找到他们的意思… 希望它能为您提供更多帮助...

    在我看来,0xEC98 for ChemID 假定 ChemID 命令没有以不同的版本更改……这是奇怪的

    Maurizio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v0.16是固件版本。  

    请确保您完全按照下面突出显示的说明进行操作。

    1.进入 bqStudio 中的 Advanced Comm I2C 屏幕
    2.通过向寄存器0x00发送0x00 0F 将器件置于 ROM 模式。
    3.将通信切换到 SMBus 并重新启动  bqStudio,然后选择使用  SMBus 的 bq40z50等器件。
    4.进入高级命令 SMB 屏幕并读取 Word 0xD。 (此函数应返回 ROM 版本)。
    5、告诉我们结果。

    您应该会看到如下屏幕截图所示的内容。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    上一次出现问题,可能是我第一次使用 SMB 接口,或者... 德南!

    无论如何,你是对的,这次我能够从某种意义上读取一些东西。

    0x0d 处的字为0x9100。

    我希望它能对你说点什么

    等待新闻

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看到过其他 ROM 版本?  

    如前所述 、v0.16和 v0.20都指的是固件版本。 如果您使用的是 bq28z610器件、 这两个版本都应该可以正常工作。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 ROM 的正确答案是0x9100。 我也编辑并更正了我之前的帖子..... 我最初粘贴了错误的回复。

    我很抱歉,压力太大,同时还有很多事情要做…

    它的 ROM "0x9100"与0.20兼容吗?  

    根据我的测试、它似乎不兼容。

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与同事核实一下。 我应该能够在本周晚些时候提供一些反馈。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、让我再问两个问题。  

    1) 1)所有故障设备都具有 0x9100 ROM 版本、对吧?  

    b)具有不同 ROM 版本的 bq28z610器件可以与 v0.20固件配合使用、对吧?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Andy Liu (BMS)"]

    1) 1)所有故障设备都具有 0x9100 ROM 版本、对吧?  

    [/报价]

    是的、Andy、他们做到了! 它们没有失败、只是它们不能使用0.17或0.20 FW 版本进行刷写。 我可以使用0.16版本、但我需要几个时间来设置参数和测试结果。 在任何情况下、FW 0.16都没有从0.17提前添加一些保护(我们依赖于这些保护!)。  

    [引用用户="Andy Liu (BMS)"]

    b)具有不同 ROM 版本的 bq28z610器件可以与 v0.20固件配合使用、对吧?  

    [/报价]

    我们在最后一批产品之前购买的所有 BQ28Z610都配备了9101 ROM 和 FW 0.17或0.20:当然、我不能检查所有这些产品、但从不同批次读取我在这里拥有的几个 IC、结果就是这些产品。 我还没有发现使用基于 FW 0.20的.srec 刷写它们时出现问题。

    如果可以从卷带上的标签上识别 ROM 或 FW 版本、请不要忘记给我一个回复。

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    对于您的问题"为了避免将来发生类似的远程事件、我如何向买家告知 ROM 版本? 这是一种了解卷带标签信息的方法?"、ROM 版本由卷带包装上的"版本:A2"指示。 如果您订购的是 BQ28z610-R1、则会在卷带上看到"Rev:A3"。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    但老实说、我的 ROM 0x9100上的 BQ28Z610卷带在卷带上有'Rev:A2'、正如您在第1篇文章的图片中看到的那样。

    那么,根据拉什的说法,他们应该是可以的:不,他们不是! 使用 FW 0.20烧录的好器件具有 ROM 0x9101。

    Rushi、BQ20Z610是否具有 FW 0.17或0.20、请携带 Rev:A3?  

    BQ28Z610-R1有自己的代码、 因为"-R1"  

    我开始认为在 TI 也存在一些困惑....

    感谢所有努力帮助我的人

    Maurizio

    PS:我已选中"已解决问题"框、但我错了、尚未完成! 请、管理员、取消选中它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    据我所知、如果 卷带封装中显示"Rev:A2"、 则所有 bq28z610器 件都应为 A2材料、并且它们都应返回 ROM 版本0x9101。  

    我不知道您的卷带发生了什么。  我建议联系您购买该卷带的人员。 您应该能够请求退货。   

    Andy