This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63024:问题

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953512/tps63024-question

器件型号:TPS63024

您好、专家、

客户使用了 TPS63024并对带宽8 ( DL:955MHz/ BW:10MHz)进行了 TIS (总各向异性灵敏度)测试、但结果未通过<-92dBm 的要求。 负载约为650mA。 他们发现调整输入电容可能有所帮助、但未找到趋势、至今仍未通过测试。 您对 TIS 测试有什么看法、能否提供任何意见?

顺便说一下、他们已经尝试过 PSM/PWM 模式、但 TIS 结果没有区别。 EMI 测试通过、因此布局可能不是原因。   

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allan:

    测试条件 Vin=3.6V、Vout=3.6V 吗?

    该布局对于降压/升压转换器而言非常重要。 请与我分享。

    我想检查开关波形 L1、L2、Vout、更好地检查电感的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allan:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    客户尝试对 LTE 降压转换器进行的信息更新中、TIS 结果看起来不错。 您是否知道降压/升压为什么会出现此问题? 然后他们将尝试使用 LDO。  

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allan:

    我仍然对测试感到困惑。 您知道项目失败了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    客户发现、将电感器增加到2.2uH 可以将 TIS 灵敏度 提高~1.5dB、并希望尝试3.3uH。 但是、DS 不推荐、Webench 仿真显示它无法在3.3uH 下运行。 如果您对更改有任何疑问、请告知我们。 谢谢。

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allan:

    电感过小可能会导致更大的电流纹波。  

    我们在数据表中建议的是涵盖大多数情况。 对于2.2 μ H、我建议客户进行全面测试以检查风险并自行做出决定。