This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950/UCC28951

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960080/ucc28950-ucc28950-ucc28951

器件型号:UCC28950

您好!

如何在 OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD 之间实现固定延迟时间编程?

这是通过 DELAB 和 DELCD 上的电阻完成的。 但在某些应用中、Adel 连接到从 VREF 到 GND 的电阻器偏差、而在其他应用中、Adel 通过0欧姆电阻器连接到 GND。

这两种备选方案有何区别?

此致

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    在此感谢您关注 TI。 我很乐意将您的请求发送给相应的团队以提供支持。 请注意、支持此设备的团队在美国、因此他们将因美国假日而延迟响应。 请预计美国时间下周二结束前至少会收到回复。 周末愉快!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    Adel 引脚上的电压是另一个元件、用于定义 OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD 之间的延迟时间以及 DELAB/DELCD 上的电阻。

    根据 UCC28950数据表中的等式3/4、Adel 的电压越高、 在 DELAB/DELCD 上具有相同电阻的 OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD 之间的延迟时间越短。

    因此、两  个 Adel 都连接到 VREF 至 GND 的电阻分压器、而 Adel 通过一个0欧姆电阻器连接到 GND、可实现 outa/outb 和 outc/outd 之间的固定延迟时间。 但 DELAB/DELCD 引脚上的最小电阻器限制为13k Ω、如果您需要比13k Ω 定义的延迟时间更短的延迟时间、则需要连接到 VREF 到 GND 之间的电阻分压器、否则通过0 Ω 将 Adel 引脚连接到 GND 就足够好了。

    BR。

    云生