您好!
如何在 OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD 之间实现固定延迟时间编程?
这是通过 DELAB 和 DELCD 上的电阻完成的。 但在某些应用中、Adel 连接到从 VREF 到 GND 的电阻器偏差、而在其他应用中、Adel 通过0欧姆电阻器连接到 GND。
这两种备选方案有何区别?
此致
基督教
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Christian、
Adel 引脚上的电压是另一个元件、用于定义 OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD 之间的延迟时间以及 DELAB/DELCD 上的电阻。
根据 UCC28950数据表中的等式3/4、Adel 的电压越高、 在 DELAB/DELCD 上具有相同电阻的 OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD 之间的延迟时间越短。
因此、两 个 Adel 都连接到 VREF 至 GND 的电阻分压器、而 Adel 通过一个0欧姆电阻器连接到 GND、可实现 outa/outb 和 outc/outd 之间的固定延迟时间。 但 DELAB/DELCD 引脚上的最小电阻器限制为13k Ω、如果您需要比13k Ω 定义的延迟时间更短的延迟时间、则需要连接到 VREF 到 GND 之间的电阻分压器、否则通过0 Ω 将 Adel 引脚连接到 GND 就足够好了。
BR。
云生