This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电器未充电。 使用 USB 模式时是否需要 ILIM?

Guru**** 2514985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959888/bq24075-charger-not-charging-is-ilim-required-if-using-the-usb-mode

器件型号:BQ24075

您好!

我使用 BQ24075RGTR 进行了设计。 我选择了 N 位置、但它似乎没有充电。

电池电压为:3.97V。 但是、我要从连接到 IN 的电源测量大约0A 的电流。

我通过将 EN1设置为高电平并将 EN2设置为低电平来使用500mA 设置。 ILIM 已断开连接。 这是不是问题了。

这是我的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    欢迎使用 E2E!

    如引脚功能部分所述、将 ILIM 保持悬空将禁用所有充电。 将1.1k Ω 电阻连接到8k Ω 电阻可解决此问题。 这不会覆盖在 USB500模式下运行的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我们的新原型将实现这一目标!