主题中讨论的其他器件: LMG3410EVM-018
您好!
我 将 LMG34XX-BB-EVM 与 LMG3410EVM-018搭配使用。 直流输入300V、12V 隔离式直流输入、输出端无负载(仅一个万用表)。 我将 LaunchXL28379D 用于 PWM 输入。(仅使用一个 PWM 输入、在 LMG34XX-BB-EVM 中生成死区时间)
我做了几个 Attemts、工作了一段时间。 我按照 SNOU165A pg14 5.2启动和5.3关断步骤操作。 在 HV 接通时的最后一次尝试中、R9爆炸、无故障信号。
R9烧毁、您可以参考下面的图片。 有什么想法吗?
谢谢你
Permantier