This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:TPS61232输出电压不是5V

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959460/tps61232-tps61232-output-voltage-is-not-5v

器件型号:TPS61232

您好!

我使用 TPS61232获得固定的5V 电压。

我在数据表中使用的电路完全相同、但 PG 除外。 I 使 PG 悬空。

我的输入为3.8v 和310mA。

我希望具有5V 电压、但我只获得3.5V 电压。

我将直接测量 Vout。

我应该加载吗? (毫无疑问)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用3.8V 锂聚合物电池时也会发生同样的情况。

    实际上情况更糟。 输出为2.9V。

    +)使用锂聚合物电池时、我的最大输出为3.8v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    1.多个电路板和器件的结果是否相同? 您可以在其他电路板上复制吗?

    2.您是否遵循了建议的布局准则? 您可以在 E2E 上共享布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试。

    谢谢你。