This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:输出电容值

Guru**** 2522510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959551/tps2051b-output-cap-value

器件型号:TPS2051B

团队、  

 TPS2051BDBV 的输出线路(引脚1) 连接到 TPD4S012DRYR (U26)的 VBUS (引脚6) -具有2个接地的大电容器-它们真的需要这么大吗?  对我来说似乎太过分了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    一般而言、一个100uF 电容器就足够了。

    但这取决于客户的应用场景。

    建议添加一个0.1uF 电容器。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、  

    请澄清您的回答。  

    • 客户应 使用100uF 或0.1uF 电容?
    • 一个还是两个?

    此应用是用于 USB 的5V 电源  ->连接到 USB 连接器

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tpsHi Viktorija,

    100uF +0.1uF。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。