This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:从 TPS7H1101A-SP 的电流感应引脚到 ADC128S102QML-SP 的模拟输入的信号接口

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, TPS7H1101A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908632/tps7h1101a-sp-signal-interface-from-current-sense-pin-of-tps7h1101a-sp-to-analog-input-of-adc128s102qml-sp

器件型号:TPS7H1101A-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102QML-SP

您好!  

我想将 CS 引脚上的电流感测信号从 TPS7H1101A-SP 路由到 ADC128S102QML-SP。 我的 TPS7H1101A-SP 设计以5V 输入电压运行、ADC128S102QML 以3V 模拟电源轨运行。 是否可以使用电阻梯(没有用于电压转换的缓冲器)将 CS 引脚上的电压电平降至0V 至3V 之间? 在不影响电流感测操作的情况下、电阻器的范围是多少? 并考虑 ADC128S102QML 的输入阻抗。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SU、

    让我来研究一下、然后返回给您。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SU、

    我们就此进行了讨论,提出了应能简单实施的想法。

    您可以使用 RCS 上拉至 ADC 的3.3V 电源、而不是可能将 ADC 输入暴露在 LDO Vin 附近的 CS 电压中。   这将防止违反 ADC 上的绝对最大条件。    通过正确选择 RCS 值、可以相应地调整 RCS 两端的电压。

    CS 引脚还具有绝对最大限制、指示其不能高于 Vin 0.3V。  因此、5V 电源必须首先或同时连接到3.3V 电源 、以确保 CS 引脚不会承受高于 Vin +0.3V 的电压。

    可能需要在 CS 引脚上放置额外的电容、以过滤和 软化由 ADC 和采样电容的500欧姆引入的负载。

    在读取 CS 引脚电压时、您可能还需要为采样电容器提供更多的时间来完全充电。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意。 这确实是一个简单的解决方案。 谢谢。 ADC 上的3.3V 电压轨具有软启动功能、因此应始终落后于5V 输入电压轨。  

    我得到了您上面提到的所有内容、但我不确定您的最后一条笔记。 我假设您是指 ADC128S102QML-SP 内部的采样电容器。 我无法在数据表中找到任何管理充电时间的东西。 您能否帮助我了解如何调整采样电容器的充电时间? 谢谢。  

    在读取 CS 引脚电压时、您可能还需要为采样电容器提供更多的时间来完全充电。

    www.ti.com/.../snas411p.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SU、

    我对该 ADC 不是很熟悉。  但是、它确实注意到它具有阻抗为~500欧姆的30pF 电容。

    如果在 CS 上放置了一个电容、可用于在4个周期跟踪时间内帮助为采样电路的30pF 内部电容充电、则该电容应正常工作。   我尝试使用 TINA 仿真 ADC 中的采样开关、但由于我无法获得不可能的结果、某些操作不正常。

    从 ADC 数据表的快速扫描中可以看出、跟踪时间是固定的、有4个 SCLK 周期。  因此、更改该值的唯一方法是降低 SCLK 频率、或增加 CS 上的电容、以便在跟踪期间为 ADC 提供更多电荷。

    如果您仍有疑问、请告诉我。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wade、感谢您分享您对此的想法。 明白。  

    此致、

    =Su=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、  

    很抱歉重新打开 TT。 我昨天选择关闭了它、所以不确定这是否会出现。  

    我想知道是否可以将 RCS 电阻器连接到1.2V、而不是 ADC 电源上的3.3V。 我提出这一要求、因为这对我来说非常容易在我的板上完成。 我甚至不需要使用任何导线。 1.2V 具有软启动功能、即使在输入电压为5V 之后的3.3V 电压下也能启动。  

    请告诉我、谢谢!  

    =Su=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SU、

    TT 将自动重新打开、因此没有问题。

    将此电压向下扩展到1.2V 也是可行的。

    您需要确保 RCS 的计算是适当的、以确保 CS 引脚在整个负载范围内保持合规性。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wade、感谢您的评论。  

    如果我确保 RCS * ICs < 1V (设置为1以允许0.3V 裕度)、我认为我们应该可以。 但是、我意识到、由于1.2V 在3.3V 之后上升、因此这可能是一个问题。 如果3.3V 来自 TPS7H1101A-SP 输出、则将 RC 连接到3.3V 也会出现类似的问题、除非我们在斜升周期内对 I/V 进行了仔细的表征。 我是对的吗?  

    =Su=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SU、

    我能够花一些时间与设计人员讨论这个问题。

    CS 禁用 折返电流的阈值为 Vref 的90%(544mV)。   数据表当前正在进行修订、更新中将明确说明这一点。

    低于该值的折返将被禁用。   因此、应该有一定的裕度、以确保折返不会被意外禁用。  这可能会使使用被拉至1.2V 电源轨具有挑战性。

    我仍在检查 CS 在加电时是否存在浮动问题。  希望稍后再回到这个问题。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SU、

    我收到的确认比预期的要快。

    器件不会出现 CS 未立即上拉的问题。   但是、在 CS 拉至544mV 阈值以上之前、折返功能将被禁用。   它可以上拉至稳压器自己的输出。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wade、感谢您提供有关此问题的后续详细信息。 我对此表示赞赏。 这看起来像一个相当大的裕量、应该做我需要的事情。 谢谢。 =Su=