This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320的风扇控制器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90910, UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961020/ucd90320-fan-controller-for-ucd90320

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件: UCD90910UCD90124A

大家好、团队、

请参阅以下内容、了解我们的一位客户提出的问题。 您能提供同样的帮助吗:

"需要多通道风扇控制器、我想知道 UCD90320是否可以用于该控制器、因为它具有24个 PWM 输出、可用于控制速度、但也支持转速读取。 您能建议我使用 UCD 来实现此目的吗?如果 UCD 已可用作风扇控制器、您还可以向我发送应用手册/任何文档吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320具有24个 PWM、但不支持转速计、因此不支持风扇控制。 但我们还有其他支持风扇控制的器件:UCD90124A (4风扇控制器)和 UCD90910 (10风扇控制器)。

    数据表中包含有关风扇控制应用的部分。

    此致

    Yihe