This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663和 DRV 引脚未指定

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, CSD16301Q2, CSD19533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959785/tps2663-tps2663-and-drv-pin-under-specified

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: StrikeCSD19533Q5ACSD16301Q2

您好!

关于 TPS2663、我认为 DRV 引脚额定电压过低。

数据表 指定了以下电气特性:

TPS2663 Electrical Characteristics - B_GATE (BLOCKING FET GATE DRIVER)

接下来、它将 BSS138列为要选择的 MOSFET。

二极管 BSS138的数据表中:

这似乎是合适的。

参考设计 TIDA-010009的设计指南 TIDUED0 指出:

2.3.2.6选择 Q1、Q2和 TVS 钳位进行浪涌保护
TPS26630器件支持反向输入极性保护功能。 N 沟道
功率 FET (Q1)的源极至 IN_SYS、漏极至 IN 和栅极至 B 栅极形成背对背 FET
保护负载免受输入反极性故障影响所需的电源路径拓扑。 连接
BGATE、DRV 和 IN_SYS 上的外部信号 FET (Q2)在期间为 Q1创建一个下拉栅极开关
反向电流和反极性故障事件。
如果发生负浪涌冲击、输入电压将被 D1钳位至–58.1V、从而产生电压
外部阻断 FET Q1上的–(58.1V + 24V)= 82.1V 的应力。 在本设计中、额定 N 沟道为100V
FET。
B_GATE 驱动处于10V–14V 范围内、因此是一个具有指定目标 RDS (ON)的合适 FET
选择该栅极驱动电压。 Q2应至少为额定 VDS 为15V 且具有最大额定 VGS 的 FET
20 V、Ciss≤50 pF 和 VGTH (min)≤3V。 为 Q1选择 CSD19533Q5A 和 CSD16301Q2
和 Q2。

不过、MOSFET CSD16301Q2的数据表中规定了:

BSS138通常未指定3V 逻辑电平、但 CSD16301Q2为。

现在、我确实想了解有关 DRV 引脚特性的更多信息、它的驱动特性是什么?

它能否驱动 CSD16301Q2、但使用该 MOSFET 时有哪些优缺点?

由于输入电容高得多、关断主反极性 MOSFET 的速度是否较慢?

或者、它是否会在更短的时间内对另一个 MOSFET 的栅极进行放电、因为它的逻辑 电平驱动功耗要低得多且指定了 RDS (on)?

期待 TI 专家的解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Friedl、

    感谢您的支持!

    TPS2663可以驱动 CSD16301Q2 FET、但由于 Ciss 电容较高、CSD16301Q2与 BSS138的接通延迟会稍高、但 CSD16301Q2的低 Ron 会极大地缩短 t (驱动器)时间、从而使 VBGATE 放电。

    我看不到 CSD16301Q2的主要问题或改进 、因为 t (Driver)通常是 TRCB (FAST_ALI)的10%至20%、为120nsec (典型值)。 请根据  成本和尺寸要求继续使用您选择的 BSS138或 CSD16301Q2。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh!

    这一切都很好、但并不能真正详细介绍 DRV 引脚的特性。

    您能否提供有关 DRV 引脚的更多详细信息、例如它是电流源、RDS (on)=x 的 MOSFET、最大值 驱动电压 y… 等等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Friedl、

    DRV 引脚是逻辑输出引脚、其高电压等于 4.25V (典型值)。 请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh!

    它的驾驶特性如何? 输出电阻、最小值、最大值 其电源电压的电压电平,...

    估算由该引脚驱动的不同 MOSFET 之间的差异所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Friedl、

    3V (最小值)、4.25V (典型值)和5.2V (最大值)。 我将检查输出电阻并更新您。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Friedl、

    输出电阻 为133K  

    此致、Rakesh