This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 SOC 更新

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961041/bq78350-r1-bq78350-r1-soc-update

器件型号:BQ78350-R1

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在电池系统上使用 BQ78350-R1 (固件版本0103)芯片,需要有关 SOC 更新行为(即‘相对充电状态’寄存器)的帮助。 遗憾的是、在通过 BQ Studio 写入数据存储器并对化学成分进行编程后、芯片不会更新计算出的 SOC 值。 即使在发送 RESET 命令后、SOC 也不会更新。 仅在完成整个关断过程后、SOC 才会正确更新。 在设置新参数后、是否有任何更快的方法强制芯片更新其 SOC 值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用命令窗口(0x0012)中的"Reset"命令-这将根据电池电压和 ChemID 重新计算 SOC。

    复位后、器件将根据电流(流入和流出电池的电荷)跟踪 SOC。 因此、同样重要的是要完成配置 CEDV 监测系数的步骤、以实现精确的监测。 使用 BQ78350-R1 文档中介绍了生成这些值的过程。

    此外、我建议使用预加载了最新 v1.04固件的 BQ78350-R1A。 它在功能上是相同的。 唯一的区别是提高了关断功能的稳健性。

    此致、

    Matt