This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:频率容差

Guru**** 2384450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961042/tps543c20a-frequency-tolerance

器件型号:TPS543C20A

各位专家、您好!

我们是否可以知道单相运行是否具有频率容差? 客户使用我们的 TPS543C20A 进行500kHz FSW 设置、开关频率的测试结果为553kHz。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    在使用相同 RT 值的多个电路板之间、您应该看到它们在+/-10%左右的范围内匹配。

    客户是否对 RT 电阻使用39.2kΩ Ω? 通过使用~43.2kΩ Ω、它们可以获得接近500kHz 的标称值。 请参阅下表中的类似器件: