主题中讨论的其他器件:TPS2663
该评估板的额定浪涌保护电压高达500V (IEC60000-4-5 1级)。 我希望对其进行修改、以处理高达4kV 的电压(IEC610000-4-5 4级)。
我的工作电压为24V、电流高达500mA。 我调整了 UVP 和 OVP 设置点、这似乎没问题。
但是、为了修改浪涌保护级别、我尝试移除 TVS 并使用电流浪涌额定值为2kA 的 MOV V10E20P。 但是、当我尝试在+1.5kV 下运行浪涌测试时、看起来 TPS2663在我身上死亡、现在它上的所有引脚都短接在一起。 V10E20P 的钳位电压为65V、这是否过于接近 TPS2663上67V 的 IN_SYS 最大额定值? 对于如何修改电路前端以处理此尺寸的浪涌、是否有任何建议? EFT、过流保护和反极性保护的组合正是我对电子保险丝感兴趣的原因。
谢谢、
Colin