This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:WD_DIS 电压问题

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961120/tps23841-wd_dis-voltage-question

器件型号:TPS23841

您好!  

我对 TPS23841数据表有疑问。 在第6页上,WD_DIS 的阈值为1.5伏,但在第9页上,它‘连接到3.3V’。

它需要3.3V 电压、还是可以从我们的 CPU 驱动1.8V 电压?

此致

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    1.5V 是逻辑电平阈值。 我建议使用3.3V 电压来保持远高于此阈值、以便 IC 可以将其视为逻辑高电平。

    谢谢!