This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:lm7480-Q1反向电流问题

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961143/lm7480-q1-lm7480-q1-reverse-current-questions

器件型号:LM7480-Q1

您好、支持团队  

lm7480-1的反向电流如何建议更好的设计?
主要问题是、在执行峰值负载时、如果(+12V 负载压降)<+12VSB、当背靠背 IC EN 也导通时、12VSB 是否会被反转以补偿+12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Red Yen、

    您能否分享原理图/方框图以便我更好地理解您的问题?

     是+12VSB,输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    应用如下所示、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    您的问题是、在峰值负载条件下、如果 +12VSB 电压(连接到 LM7480-Q1的 PINT A)降至低于 +12V 负载电压(连接到 LM7480-Q1的 OUT)、则反向电流保护将触发。

    我认为在峰值负载条件下、输出电压不能超过输入电压。 如果我的理解不正确、请详细说明您的问题。