This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:尽管存在迹象、但不会对电池充电。 有人可以帮助吗?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959964/bq25895m-not-charging-cells-despite-signs-it-should-be-could-someone-help

器件型号:BQ25895M
Thread 中讨论的其他器件:BQ25895

大家好、

几个月前,我发表了一篇类似的文章,询问为什么我的 BQ25895 IC 不会充电。 我已重新设计了 PCB 以满足应用的更好设计原则,但我仍然无法使电池正常充电。 有人能帮我解决吗? 我提供了以下故障寄存器读数、以帮助解决该问题。 我曾短暂地将 B+短接至 GND、发出小火花、但似乎没有 SYS 至 GND 短路或我可以看到的任何类似情况。 我购买了另一个 IC 来替换以防万一。  

我最奇怪的是寄存器0x0B 指出电池正在快速充电、电源正常引脚为高电平、但没有电流流入电池组。 我使用的是1s2p 设置。 在过去的3个小时里,我一直在用砖墙敲我的头,试图使它正常工作,因此,我们将不胜感激。  

BQ25895M 故障寄存器
REG00 0x7a
REG01 0x6
REG02 0x31
REG03 0x3a
REG04 0x20
REG05 0x13
REG06 0x5e
REG07 0x9d
REG08 0x3
REG09 0x44
REG0A 0x93
REG0B 0x36
REG0C 0x0
REG0D 0x54
REG0E 0x53
REG0F 0x53
REG10 0x3e
REG11 0xe0
REG12 0x0
REG13 0x3a
REG14 0x39

谢谢、  
本