This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求背靠背 OVP 开关

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959914/asking-for-back-to-back-ovp-switch

主题中讨论的其他器件:TPS2663

大家好、

您能否帮助提供背靠背 OVP 开关的建议(需要具有反向 OCP 功能)? 在 OVP 开关中提供浪涌保护是很好的。

 

主要特性:

  • ·Rdson:< 40mhom (背靠背 FET)
  • ·支持反向 电流阻断
  • ·最小输入电压要求为22V  

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    请查看 TPS2663、如果有任何问题、敬请告知。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我要关闭此主题。 如果有任何后续问题、请随时重新打开。

    此致、Rakesh