This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002DR 和 UCC29002DR/1之间的差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960867/ucc29002-difference-between-ucc29002dr-and-ucc29002dr-1

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002

尊敬的 John:

关于此主题:

我认为数据表中没有明确记录这一点。 在第 7.3/8章中 、UCC29002的特性描述是相互矛盾的、它提到 了一个看起来不存在的 UCC29001器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon

    在此感谢您关注 TI。 我很乐意将您的请求发送给相应的专家以提供支持。 请在本周星期五结束前收到回复。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、我发现唯一的区别是封装。

    UCC29002-1采用 VSSOP (8)封装、而 UCC29002采用 SOIC (8)封装、UCC39002采用 PDIP (8)封装。

    除了电气封装外、根据数据表、器件是相同的。

    此致、

    Mike