大家好、
我的客户正在考虑使用 bq24296。
如果电池稳压电压设置为4.0V (不带电池)、然后、如果4.2V 充电电池连接到充电 IC、我认为充电 IC 检测到电池 OVP。 在这种情况下、d/s 提到 充电器器件会立即禁用充电。 这是否意味着开关操作停止、SYS 的电源也停止? 还是仅禁用 batfet?
2.即使连接了高于调节电压的电池、是否仍有办法继续向 SYS 供电?
3. 当连接电量耗尽的电池时,我认为充电器 IC 会尝试涓流充电,直到计时器过期四小时。 我的理解是否正确?
此致、
山口