This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BATOVP 和电池电量耗尽

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957925/bq24296-batovp-and-dead-battery

器件型号:BQ24296

大家好、

我的客户正在考虑使用 bq24296。

如果电池稳压电压设置为4.0V (不带电池)、然后、如果4.2V 充电电池连接到充电 IC、我认为充电 IC 检测到电池 OVP。 在这种情况下、d/s 提到 充电器器件会立即禁用充电。 这是否意味着开关操作停止、SYS 的电源也停止? 还是仅禁用 batfet?

2.即使连接了高于调节电压的电池、是否仍有办法继续向 SYS 供电?

3. 当连接电量耗尽的电池时,我认为充电器 IC 会尝试涓流充电,直到计时器过期四小时。 我的理解是否正确?

此致、

山口   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口

    我们很快会回来。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning - San、

    请问什么时候可以得到答案?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口

    当电池过压发生时、充电器器件会立即禁用充电。 电池放电至 SYS。 VBUS 仍然支持 SYS。

     

    2.是的

     

    3.如果没有电池保护电路,可以将电池从充电器的 BAT 引脚上断开。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。

    请让我检查一下我对#1的理解、以防万一。

     您提到"电池放电至 SYS。 VBUS 仍然支持 SYS"。 我认为 VBUS 是错字、正确的是 VBAT。 我的理解是否正确?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口

    即使充电被禁用并且电池未放电、有效的 VBUS 也将支持 SYS。 强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。

    谢谢、

    宁。