This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:非易失性存储器?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960947/tps25982-non-volatile-memory

器件型号:TPS25982

团队、  

我的客户在航空电子设备领域、有以下问题:

TPS259827中是否存储了任何数据片段、例如校准系数或限制阈值、这些数据均采用某种形式的非易失性存储(电子保险丝或 EEPROM)。 如果不是这样、那就好了。 如果是这样、我希望访问数据、以显示数据在85°C 的存储条件下保留的时间。 在125°C 温度下使用 X 器件进行 Y 小时测试同样有效。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    TPS259827没有任何类型的非易失性存储器。 只要提供电源、所有内部阈值电压就会出现。

    此致

    Kunal Goel