This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:按定时电容更改开关频率时应考虑什么?

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960798/mc34063a-what-should-be-considered-when-changing-the-switching-frequency-by-timing-cap

部件号:MC34063A

EMC 辐射测试中存在很多噪声。

因此、当我更改 MC34063A 的时序电容时、会产生噪声频谱分散的影响。

将计时电容更改为0.5pF 时、是否有任何注意事项?

此致、  

Jaeseung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeseung、

    感谢您发帖。  对计时电容器使用0.5pF 听起来太小。  数据表建议的开关频率高达100kHz。  数据表第7页上的典型特性显示 CT 低至10pF。  

    EMC 辐射也可能会导致 PCB 上的大开关节点。  您可以检查它、看看您是否可以减小它或屏蔽它。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要原因是开关噪声通过交流适配器电缆辐射、因为交流适配器插孔和 MC34063A 在 PCB 上的距离太近。

    因此、我在交流适配器上放置了铁氧体磁芯、它降低了很多、但它仍然超过了标准值、因此需要额外考虑更改开关频率。
    当我尝试更改计时电容器时、似乎应该将其设置为小于33pF。

    正如您所说的、它的值应该为10pF 或更高、所以它将介于10pF 和33pF 之间。

    1) 1)计时电容= 1200pF

    2) 2)计时电容= 33pF

    2) 2)计时电容= 0.5pF