This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:TPS565208启动问题

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960839/tps565208-tps565208-start-up-question

器件型号:TPS565208

您好、支持团队  

请参阅以下 TPS565208应用原理图  

在最大负载空载条件下、我们都遇到了启动问题  

在最大负载下、VOUT 将具有负电压  

在空载情况下、VOUT 将在 VIN 建立后延迟10ms 左右  

EVM 中也出现了类似的波形   

需要您的善意帮助以检查如何克服它  

非常感谢  

最大负载启动  

通道1输入电压

通道2 VOUT

无负载启动  

通道1输入电压

通道2 VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    对于最大负载、我检查1V 输出条件、波形如下所示正常。 您能帮您检查一下您身边的1V 电压是正常的吗?


    对于轻负载、Vout 开始斜升、直至 EN 为高电平。 当您使用54.9k/10k 电阻器时、VIN 和 Vout 上升之间存在一定的延迟。