This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:I2C 标准模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960747/lp5009-i2c-standard-mode

器件型号:LP5009

您好专家、  

对于 LP5009、我的客户在下面的 E2E 课程中有同样的问题。

LP5009数据表如下所示、

I2C 规范如下、

LP5009未描述 I2C 标准模式的用例。  

我们能否 保证使用 LP5009进行 I2C 标准模式操作?

谢谢、

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    当频率低于400kHz 时、LP5009和主器件之间的 I2C 通信将正常运行。

    最恰当的考虑  

    徐美奈