This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560:具有 PWM 电压控制的可变电压输出、TPS 在高功率负载下发热

Guru**** 2391795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960683/tps54560-tps54560-variable-voltage-output-with-pwm-voltage-control-tps-heating-up-on-high-power-load

器件型号:TPS54560

您好、TI、

在这方面确实需要帮助、我们提供了具有可变电压输出(5-50V)的 TPS 直流/直流转换器、此外、我们还提供了用于电压控制(调光)的 PWM 电路。

在高功率负载或任何实际负载下、效率真的很差(我们使用 webench 设计电路、实现97%的效率)、TPS 正在发热。 我们不确定是布局还是设计有问题。 很乐意帮你解决这个问题!

很乐意私下发送原理图/PCB。  

非常感谢!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我很高兴查看原理图和 PCB。 您可以直接通过 jarrigo@ti.com 将其发送给我。  

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason!

    刚刚向您发送了一封包含附件和有关问题的更多信息的电子邮件!  

    非常感谢你们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sagar、  

    我们将离线审查您的应用、并让您知道我们的发现。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们要将其脱机、因此我现在将关闭该线程

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。