This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:具有过流锁存保护功能的 LDO

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960833/tlv713p-ldo-with-latch-protection-at-overcurrent

器件型号:TLV713P
主题中讨论的其他器件:TPS706

大家好、团队、

现在、我的客户正在使用 TLV71333、他们正在搜索具有过流(Vo 短接至 GND)锁存保护的 LDO 器件。

IC 要求的规格为:

输入电压范围=2.4V - 6V, 可编程 Vo= 2.4~3.3V,Iomax=50mA

是否有任何建议?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    请确认、但根据要求、您似乎正在寻找在发生闩锁事件时具有反向电流保护的器件。 如果是这样的话、TPS706将是绝佳的选择。

    此致、

    Wilson