This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:开环和最大占空比

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037-Q1, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960818/lm25037-q1-open-loop-and-max-duty-cycle

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25037

您好!

我的客户希望设计具有以下参数的推挽式转换器:VIN=16V +/-3% Vout=25V Pout=2W

他希望在 FB=GND 和 COMP 引脚保持开路的开环中使用 LM25037-Q1。

考虑到最大占空比为50%、他对变压器进行了调整。  

lm25037是否适合客户应用? 我看不到如何对最大占空比进行编程。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul!  

    感谢您的联系以及对我们 LM25037器件的支持! 将 FB 引脚接地并使 COMP 引脚保持断开是在开环模式下运行 LM25037的有效配置。 OUTA 和 OUTB 之间的最大占空比和死区时间均由设计人员选择的 RT1和 RT2进行编程、 有关确切的公式、请参阅数据表的第7.4.3节。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson