This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960923/tps659037

我 有两个问题:这是非常紧迫的

1) 针脚 K9—复位。 我可以将其保持断开状态、还是需要上拉/下拉电阻器?

2) 引脚 F8 - REGEN1。 我可以不连接该引脚、还是需要上拉/下拉?

请提供建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-引脚 K9 RESET_IN 有一个400K 的编程下拉电阻器并且 如果不使用的话可保持悬空

    2引脚 F8 REGEN1是一个输出、如果不使用该引脚、则可保持悬空

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 RESET_IN、语句仍然有效、但引脚需要连接高电平才能正常运行。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它通过10K 上拉电阻器连接至3.3VDC

    谢谢你

    此致

    Ramin Tavassoli