This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:电路在50V 以下正常工作、IC 在50V 以上燃烧

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576, LM5576EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953500/lm5576-circuit-working-fine-below-50v-ic-burning-over-50v

器件型号:LM5576

您好-

我在定制电源中的 LM5576有一些问题。 我复制了 LM5576EVAL 板中的电路。 该电路在一个设置下按预期工作、标称输入电压为42V。 但是、在标称电压为54V 的另一种设置中、IC 明显受损(火花/小火焰、魔术烟雾)。 这种情况发生在多个电路板上(我很想承认)、因此不会与一个 IC 或电路板发生异常。 请提供帮助、因为这会给我们造成目前的一些痛苦!

请查看随附的电路图以及烧毁 IC 的照片、以防提供一些见解。

提前非常感谢您的任何帮助/见解。

此致、

Jamie Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我有几个问题:

    在54V 设置期间、您何时会看到损坏? 是否在您为器件通电后立即发生?

    如果您在施加电源时直接探测 IC 的输入电压引脚、您会看到什么?

    您能否也分享您的布局。

    谢谢、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森您好-

    感谢您的回答。 一旦对器件通电、就会发生损坏。 我直接从电池(54.1V)和配置为55V @ 15A 的台式电源供电。 下次测试单元时、我可以获得输入探头(最有可能明天测试)。

    布局:

    此致、

    Jamie Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    根据您描述的内容、我认为您所遭受的这种损坏可能是在输入上电时发生的大输入电压瞬变所造成的。 使用长导线将电池连接到电源可能会导致这种情况、因为线路的电感将与输入电容器一起形成谐振 LC 振电路、从而导致 VIN 引脚在导通时出现大电压尖峰。

    如果您注意到在探测 VIN 引脚时出现较大的瞬态尖峰、则可以使用电解电容器(大约10uF)和中等 ESR (大约10m Ω-100m Ω 或附近的某种电阻)并联输入电容器来减小尖峰的峰值。 确保所选的电解电容器的额定电压为100V 或更高、以处理电势尖峰。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaime、

    由于我没有听到您的反馈、我认为问题已经解决。 如果不是这种情况、请发布后续问题。

    此致、

    Harrison Overrurf