This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:器件图问题请参阅

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960878/bq2057w-device-diagram-issue-consult

器件型号:BQ2057W

您好、TI 专家、

请您分析器件图中两个问题的详细信息:

1、DONE 信号(低有效)如何停止充电过程?

2.如何在 P 沟道 MOSFET 导通时输出 CC 引脚并调节电流?

谢谢。

B R、

Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayce、

    DONE 信号(低电平有效)如何停止充电过程?


    当/done 信号被拉低时、它驱动 P 型 FET 的 gat eof。 该 FET 现在已关闭、并允许 VCC 流向 CC MOSFET。 MOSFET 是控制 CC 引脚导通的模拟路径。 流入 CC 引脚的电流将控制外部 BJT 或 MOSFET。  

    如何在 P 沟道 MOSFET 导通时输出 CC 引脚并调节电流?


    CC 作为电流源运行、以控制外部 BJT/MOSFET。  

    请注意、这是一个功能表示、可能不是内部电路的准确表示。 如果有任何应用问题、请告诉我。