This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:连接两个串联 UCC12050转换器的输出以实现5V、GND 和-5V

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960926/ucc12050-connect-the-outputs-of-two-ucc12050-converters-in-series-to-achieve-5v-gnd-and--5v

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件: UCC12040

大家好、

我们客户的此设计实现是否适用于 UCC12050?
它们需要 将两个 UCC12050转换器的输出串联、以实现5V、GND 和-5V

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    使用两个 UCC12050没有问题。 如您所示、它们可用于+/- VISO。 输出也可以串联堆叠、以生成更高的隔离式输出电压。 需要强调的是、两个或两个以上 UCC12040/50的输出不能并联-它们不共享电流。 值得考虑的其他一些提示:

    1. 确保0.1 μ F 最靠近 IC 引脚...比10 μ F 电容器更近
    2. SYNC 连接到 GNDP 是正常的、但建议通过一个100 kΩ 上拉电阻器将 SYNC_OK 连接到 VINP
    3. UCC12050输出经过良好调节。 输出二极管并不是真正必要的、除非有关负载的某些东西可能会将输出拉高至稳压 VISO?
    4. 对于-5VISO 输出、请在引脚14-16之间连接输出...与您对+5VISO 所做的相同
    5. 引脚6-8用于初级散热、引脚2-3用于初级输入电源。 引脚9-12用于次级散热、引脚14-16用于 VISO 电源-下面的原理图反映了这一点、并用作 PCB 设计指南。

    此致、

    Steve M