This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:可闻噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909265/bq24192-audible-noise

器件型号:BQ24192

你(们)好,先生  

到目前为止、我们的产品使用 BQ24192、其可闻噪声为5Vin~9Vin  

当 Vin 电压达到12Vin 时,噪音将消失

您以前有过什么经验吗?

我们的规格为9V 至1节电池/3A 充电电流  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当噪声发生时、有哪些测试条件、例如 VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    条件如下:

    VBUS 为5V~9V。

    VBAT 是单节电池4.2V、电流限制设置为3A。

    终止和预充电使用默认设置。

    4.关闭 VSYS 和 ISYS、首先断开系统侧、仅断开充电功能。

    C2228/C2229/C230电容器已移除、L2存在音频噪声。  

    有任何让我们了解和学习的想法或想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我需要向您提供的任何信息

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    向我们提出任何想法或建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当听到噪声时、请 探测 SW 引脚电压和电感器电流、检查有效频率是否大于或低于可闻频率。 如果有效频率大于可闻频率、则噪声应与器件无关。

    谢谢、

    宁。