This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84212:当输入电压低于14.5V 时、输出是多少?

Guru**** 2526720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959663/tpsm84212-when-vin-is-lower-than-14-5v-what-is-the-output

器件型号:TPSM84212

大家好、

 TPSM84212EAB 中输入的最小值为14.5V。如果输入为12V 或小于12V、输出将跟随输入。

 客户可以接受这样的情况 A。例如、Vin =12V、Vout =11.9V。

但是、如果 Vin =12V、Vout =0V、则客户无法接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    Jean 正在研究此案例。 将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    一旦 VIN 高于 VIN_UVLO (典型值4.1V)、器件将打开并开始尝试进行调节。 之后、根据负载电流的不同、该器件将具有50mV 至500mV 的压降。 请参阅数据表的图18和19。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jean!